印度新德里,2014年8月13日 - 康宁公司(纽约证券交易所代码:GLW)与印度第二大智能手机品牌企业Micromax信息有限公司签订了协议向Micromax智能手机供应具备原材耐损™的耐用且抗损伤的康宁®第三代大猩猩®玻璃。
印度是全球范围内智能手机普及速度最快的国家之一。据估计,整体移动手机市场2013年达到近6800万台,预计到2017年将达到1.55亿台。
截止目前,康宁®大猩猩®玻璃已被33大品牌采用,涉及2450多种产品,全球设备数量超过27亿台。
“Micromax在过去几年中取得了大幅增长,并使印度的入门级智能手机市场发生了革命性变化,”康宁印度科技总裁Amit Bansal表示,“我们很高兴能够与该品牌合作,Micromax的优质智能手机产品线将向消费者展现第三代大猩猩®玻璃的优异性能。采用我们这项最新 的创新产品将使设备更加纤薄时尚,图像更加明亮,且触控灵敏度更高。”
Micromax信息有限公司董事会主席Sanjay Kapoor表示:“在Micromax,我们竭尽全力通过创新技术与一流的合作来提升客户体验。我们与全球材料科学领导者康宁公司的协议,充分表明了我们在提升客户体验的基础上实现差异化的愿景。”
“康宁®第三代大猩猩®玻璃是Micromax智能手机产品组合的理想解决方案,将为我们的客户提供优秀的触控体验、耐用性和抗损性。我们期待着与康宁公司成功展开合作,从而为消费者带来不一样的体验。”Kapoor补充道。
具备原材耐损的康宁®第三代大猩猩®玻璃基于一种专利玻璃成分,能够在玻璃的原子级别上实现耐用性的增强。这种玻璃提供了更高的抗划伤能力,降低了 划痕可见度,并在发生划伤时提供更高的残留强度。第三代大猩猩®玻璃采用康宁的熔融下拉制程,从而实现了表面的平滑光洁,非常适合触控设备。
预测性与警示性声明
此新闻稿内含预测性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果产生实质 性差异的商业风险与其他不确定因素。这些风险和不确定因素包括:全球政经商局势产生变化或动荡不安的可能性;金融与信贷市场的状况;货币汇率;税率;产品 需求和行业产能;竞争;集中客户群依赖度;生产效率;成本降低;关键零组件与原料之可取得性;新产品产量;价格波动;高价值与非高价值产品的销售组合变 动;新厂房动工或重建支出;因恐怖行动、武装冲突、政治或金融动荡、自然灾害、恶劣天气或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;入股公司活 动;购并及撤资活动;库存积压或陈废水平;技术变更率;专利权的执行能力;产品与零部件性能;关键员工留存;股价波动;以及不利的诉讼或法规发展。康宁已 将上述及其他风险因素详细呈报美国证管委(Securities and Exchange Commission) 。 预测性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新咨讯或事件发生,康宁无任何义务修正此陈述。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是特殊玻璃和陶瓷材料的全球领导厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了 众多关键组成部分,这些组件被用于高科技消费电子、移动排放控制、通信和生命科学领域。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基 板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半 导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特殊材料解决方案。
关于Micromax
Micromax信息有限公司是全球第10大移动手机厂商(Counterpoint Research)。过去数年间,Micromax通过其产品引领了科技在大众中的普及,提供了价格合理的创新,并清除了大规模采用先进技术的障碍。 Micromax目前是印度第二大智能手机公司,2014年第一季度的市场份额为17.5%(CyberMedia Research)。目前该品牌的产品有60多个产品型号,包括个性化的双卡手机、3G安卓智能手机、平板电脑、LED电视和数据卡等。该公司还在移动手 持设备市场中创造了多个第一,包括30天超长待机、双SIM卡手机、QWERTY全键盘、通用远程手机控制等。Micromax每月的移动设备销售量达 300万台,在印度560个地区进行销售,零售点达到15万个。该印度品牌已经在印度、俄罗斯和南亚区域合作联盟国家中建立了广泛存在,并正在以其创新产 品和挑战性的较低价格走向全球前沿。如需更多信息,请访问www.micromaxinfo.com或Facebook:Micromax,Twitter:@Micromax_Mobile。www.micromaxinfo.com or – f - Micromax or @Micromax_Mobile.
媒体关系联络人 – 康宁:
Anna I. Giambrone
(607) 974-5933
giambronai@corning.com
Pradeepak Malvai
+91-124-4604052
malvaip@corning.com
媒体关系联络人 - Micromax:
Aashima Malik
+91 9899215064
aashima.malik@bm.com
Nikhil Kharoo
+91 9899215064
nikhil.kharoo@bm.com
投资者关系联络人 – 康宁:
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com