纽约州康宁,2014年12月9日 — 康宁公司(纽约证交所代码:GLW)今日宣布,三星已选择厚度0.4毫米的康宁®第四代大猩猩®玻璃作为分散式触摸盖板玻璃,应用于三星有史以来最时尚的智能手机——Galaxy ALPHA。
第四代大猩猩®玻璃是康宁迄今为止最耐损的盖板玻璃,可有效防止盖板玻璃在设备掉落时受到损坏。康宁可靠性专家研究了数百台破损的设备,以分析盖板 玻璃在实际使用中是如何破裂的,以及为什么会破裂。他们发现,在设备掉落后发生的损坏中,70%以上是由于接触锐利表面造成的。然后,科学家们制定了测试 方案来模拟这些事件,并研制成一种耐损性更好的产品——第四代大猩猩®玻璃。利用0.4毫米厚的第四代大猩猩®盖板玻璃,使设计师在设计时尚现代的设备时 有了更多的选择,同时保持设备卓越的耐损性能,如同Galaxy ALPHA手机一样。
厚度不足7毫米的Galaxy ALPHA智能手机拥有消费者需要的独特设计。对于那些既希望手机有精致的外观,在功能方面又毫不逊色的消费者来说,Galaxy ALPHA手机厚度薄、重量轻,又配有坚固耐用的第四代大猩猩®盖板玻璃,从而成为他们的理想选择。
“康宁花了大量时间与三星合作,向三星建议各种解决方案,从而不断改善其设备的设计和性能,”康宁公司东亚区总裁兼总经理Cliff Hund表示。“设备制造商希望产品能够更薄,但不影响抗损性能。三星不仅能够满足这些要求,而且屹立于智能手机设计的最前沿。Galaxy ALPHA手机是我们与三星密切合作的杰出成果。”
大猩猩®玻璃是全世界设备制造商理想的盖板玻璃。超过40家制造商已经将大猩猩®玻璃应用于1,395个产品型号中,并将大猩猩®触摸式盖板玻璃作 为一个主要卖点。自2007年大猩猩®玻璃推出以来,已经在30多亿台设备中得到应用。欲了解关于康宁®大猩猩®玻璃的更多信息,请访问www.corninggorillaglass.com。
前瞻性与警示性声明
此新闻稿包含“前瞻性陈述”(符合《1995年私人证券诉讼改革法案》的定义),此类陈述以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种 可能对实际结果产生实质性差异的重大风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势;金融与信用市场的状况;货币汇率波动;税率;产品需求 和业界产能;竞争;客户集中基地依赖度;生产效率;成本降低;关键部件与原材料料的可取得性;新产品商业化;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变 动;新厂房动工或重建支出;因恐怖活动、武装冲突、政局或金融环境不稳、不利天气条件或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;参股公司活 动;收购及撤资活动;过剩或陈旧库存水平;技术变动率;专利权的执行能力;产品与部件性能问题;关键人才的保留;股价波动;以及法律或监管环境的不利发 展。康宁已将上述及其他风险因素详细呈报美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)。前瞻性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新信息或事件发生,康宁不承担修正该陈述的任何义务。
关于三星电子有限公司
三星电子有限公司是技术领域的全球领导者,为世界各地的人们开启了新的可能性。通过不懈的创新和发现,我们致力于改进电视、智能手机、平板电脑、个人电 脑、摄像机、家庭用具、打印机、LTE系统、医疗设备、半导体和LED解决方案。我们在全球80个国家拥有286,000名员工,年销售额达2167亿美 元。欲了解更多信息,请访问:www.samsung.com。
关于康宁公司
康宁公司(www.corning.com)是特种玻璃和陶瓷材料的全球领先厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了 众多关键组成部分,这些组成部分推动着消费电子、移动排放控制、通信和生命科学等领域的众多高科技系统。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记 本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一 些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学和计量学的先进的光学和特种玻璃解决方案。
媒体关系联络人:
Anna I. Giambrone
(607) 974-5933
giambronai@corning.com
So-Young Jung
82-2-709-3446
jungsy@corning.com
投资者关系联络人:
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com