纽约州康宁,2015年3月3日 -康宁公司(纽约证交所代码:GLW)今天宣布,金立通信设备有限公司已选择具有原材耐损™性的康宁®第三代大猩猩®玻璃作为其最新发布的Elife S7超薄智 能手机的前后玻璃面板。
“康宁与其他公司的一个最大区别在于能够积极与客户合作,了解消费者的特定需求,并通过创新满足这种需求,”康宁大猩猩玻璃市场及商务运营总监Dave Velasquez 说。“随着手机的外观越来越轻薄,制造商和消费者都希望他们的手机能够抵抗日常生活中可能造成的损伤。因此,康宁与金立联合打造超薄的Elife S7智能手机,为 这款纤薄美观的设备提供耐用的盖板玻璃解决方案。”
金立是目前最薄智能手机的吉尼斯世界纪录持有者,当该公司需要为其新研制的5.5毫米超薄智能手机安装一种不会显著增加机身体积的薄而坚韧的盖板玻 璃时,便求助于康宁,利用第三代大猩猩玻璃来满足这种需要。此外,大猩猩玻璃的光学透明度有助于这款5.2英寸屏幕的手机呈现清晰的画面。
“金立和康宁有基于战略合作的长期伙伴关系,”金立总裁卢伟冰说。 “自从第一代 超薄的Elife系列手机问世以来,我们的每一代产品都用大猩猩玻璃作为手机屏幕,以帮助我们为消费者提供出色的坚韧性、抗划伤性和最佳触控体验的设备。”
大猩猩玻璃利用康宁独有的熔融下拉工艺制作而成,是世界各地的制造商用作设备盖板玻璃的首选。全球超过40家制造商已经将大猩猩玻璃应用于1,450多个产品型号 中,并将大猩猩触控盖板玻璃作为一个主要卖点。自大猩猩玻璃于2007年推出以来,已经在全球超过30亿台设备中得到应用。欲了解更多有关康宁大猩猩玻璃的信息,请访问网站。
前瞻性与警示性声明
此新闻稿内涵前瞻性陈述(符合1995年私人证券诉讼改革法案),此类陈述以康宁目前财务报表及营运状况的预测与假设为基准,其中涉及种种可能对实际结果 产生实质性差异的重大风险与其他不确定因素。风险和不确定因素包括:全球政经商局势;金融与信用市场的状况;货币汇率波动;税率;产品需求和业界产能;竞 争;客户集中基地依赖度;生产效率;成本降低;关键部件与原材料料的可取得性;新产品商业化;价格波动;高价值与非高价值产品的混合销售变动;新厂房动工 或重建支出;因恐怖活动、武装冲突、政局或金融环境不稳、不利天气条件或重大卫生因素可能造成的商业活动中断;保险的充分性;参股公司活动;收购及撤资活 动;过剩或陈旧库存水平;技术变动率;专利权的执行能力;产品与部件性能问题;关键人才的保留;股价波动;以及法律或监管环境的不利发展。康宁已将上述及 其他风险因素详细呈报美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)。 前瞻性陈述仅表达新闻资料发表当日的事实,未来若有任何新信息或事件发生,康宁不承担修正该陈述的任何义务。
关于金立
金立通信设备有限公司是一家高科技公司,成立于2002年,从事移动设备的设计、研发、制造、全球市场销售,以及移动互联网应用服务。目前,金立每年在全 世界售出超过2500万部手机,其智能手机所占的市场份额在世界排名第10位。金立正在全球市场上迅速建立稳固的品牌渠道,尤其是在南亚和东南亚地区。
关于康宁公司
康宁公司 (www.corning.com) 是特种玻璃和陶瓷材料的全球领先厂商。凭借着160多年在材料科学和制程工艺领域的知识,康宁创造并生产出了众多关键组成部分,这些组成部分推动着消费电 子、移动排放控制、通信和生命科学等领域的众多高科技系统。我们的产品包括用于LCD电视、电脑显示器和笔记本电脑的玻璃基板;用于移动排放控制系统的陶 瓷载体和过滤器;用于通信网络的光纤、光缆、以及硬件和设备;用于药物开发的光学生物传感器;以及用于其它一些行业,例如半导体、航空航天、国防、天文学 和计量学的先进的光学和特种玻璃解决方案。
媒体关系联络人:
Anna I. Giambrone
(607) 974-5933
giambronai@corning.com
M. Elizabeth Dann
(607) 974-4989
dannme@corning.com
投资者关系联络人:
Ann H. S. Nicholson
(607) 974-6716
nicholsoas@corning.com